{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can I upload a project from an HMI using Vijeo Designer programming software?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Uploading a project from an HMI using Vijeo Designer programming software.


Product Line:
Vijeo Designer, HMIGTO, HMISTU, HMIGTU, HMISTO5, XBTGT


Resolution:
1) Launch Vijeo Designer.
2) Right-click on Vijeo Manager and select "Upload Editor Project".
Upload

3) Select the method by which you wish to upload the project. You can upload via Ethernet, Serial, or USB. If you wish to upload via Ethernet, enter the IP address of the HMI.
Upload


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: