{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the replacement for a Magelis XBTF034510?

Article available in these languages: Spanish

The hardware replacement for a Magelis XBTF034510 is the Magelis HMIGTO5310 (TouchScreen) & XBTZGCO3 (Cut Out Adapter).
The software to program the Magelis HMIGTO5310 is Vijeo Designer and the part number with cable is VJDSUDTGAV62M.

Note: The adapter plate is only needed when replacing an existing XBTF terminal.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: