{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can Ecostruxure Control Expert (formally Unity Pro) connect to a PLC using a DNS name ?

Issue:
Questions on weather Ecostruxure Control Expert can use DNS names.

Product line:
All products that are supported in Ecostruxure Control Expert.

Environment:
Ecostruxure Control Expert

Resolution:
Yes, Unity can use a DNS name server entry to look-up a domain name for the numerical IP address of the PLC.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: