{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the meaning of the error code 'FFFF' on the READ_REG_QX Function Block Status pin?

This error code is not documented but indicates that the Quantum 140CRP31200 module does not have a minimum firmware version of 1.56. For BMXCRA31210 with BMXNOM0200 communications on a QEIO network, the Quantum 140CRP31200 module requires at least the firmware version of 1.56.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: