{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there a way to print or save a graphic panel page in Vijeo Designer?

Issue:
Printing or saving a graphic panel page in Vijeo Designer


Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
Yes, by using the Panel Report feature of Vijeo Designer. You can save or print the panel pages.
During runtime, you can make use of the Screen snapshot feature and either print to a printer connected to the HMI or save to a file on Secondary or Optional drive.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: