{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I resolve the error: "Application Has Halted Exception: Access Violation ComSystem.dlm:Koohi.cpp:line1078" in the Vijeo Designer simulator when using recipes?

Issue:
How do I resolve the error: Application Has Halted Exception: Access Violation ComSystem.dlm:Koohi.cpp:line1078"


Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
This error occur because the recipe variables are defined as internal variables. If you download to the target, it will
work fine. But if you need to run it in the simulator, you will need to change the Recipe variables to external and not internal type variables.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: