{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I change the IP address of the Magelis in Vijeo Designer and download the changes over ethernet?

Issue:
Changing the IP address of the Magelis in Vijeo Designer and download the changes over ethernet


Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
No, It's not possible to change the IP address of the Magelis from Vijeo Designer and still download over ethernet.
To make changes to the IP address, you have to download either via USB cable or file system.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: