{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can we drain the gear oil in an ILE1B661TC1A8? What is the reference of the gear oil? --------------------------------------------------------------...

Goals and Symptoms

Can we drain the gear oil in an ILE1B661TC1A8?
What is the reference of the gear oil?
-------------------------------------------------------------------
Peux t'on vidanger l'huile du réducteur d'un ILE1B661TC1A8 ?
Quelle est la référence de l'huile du réducteur ?

Causes and Fixes

Klüberplex BEM 34 - 132 special grease ( see attachment )

Attachments

(Removed File URL: 202985_FB46/Kl_C3_BCberplex_BEM34-132.pdf)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/78593e61bc029fd0c12577730052a84a/fl_block_5/0.602?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL202985 V1.0, Originally authored by VoKo on 08/02/2010, Last Edited by VoKo on 08/02/2010
Related ranges: Lexium ILA, ILE, ILS

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Kl_C3_BCberplex_BEM34-132.pdf [165.7 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: