{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Why is the M/S LED green ON with single flash red on my M258/LMC058?

The LED sequence means "external error detected".*
A reason can be that there is no cable connected to the ethernet port

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
Modicon M258Modicon TM5 IP20 modular I/O systemModicon LMC058/LMC078
גלה עוד
טווח:
Modicon M258Modicon TM5 IP20 modular I/O systemModicon LMC058/LMC078