{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the unit produce significant amount of harmonics that could damage output wiring on startup.

Goals and Symptoms

Does the unit produce significant amount of harmonics that could damage output wiring on startup.

Facts and Changes

Difference with shorting contactor and without shorting contactor wiring is burning up over period of time and they thought this may be an issue

Causes and Fixes

The harmonics level at the output of ATS is very low and only during the acceleration. May be the problem come from the section of your wire or the tightening.


Legacy KB System (APS) Data: RESL157597 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 46

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: