{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the various NIM (Network Interface Module) models available for Advantys?

The following table shows the various Advantys NIM models:
NOTE: All of the Basic NIM's are obsolete and will need to use the standard NIM's.

text
Fieldbus
text
Part Number
text
Description
text
Profibus DP
text
STBNDP2212
text
Profibus DP standard NIM
texttext
STBNDP1010
text
Profibus DP basic NIM
text
INTERBUS
text
STBNIB2212
text
INTERBUS standard NIM
texttext
STBNIB1010
text
INTERBUS basic NIM
text
CANopen
text
STBNCO2212
text
CANopen standard NIM
texttext
STBNCO1010
text
CANopen basic NIM
text
DeviceNet
text
STBNDN2212
text
DeviceNet standard NIM
texttext
STBNDN1010
text
DeviceNet basic NIM
text
Ethernet
text
STBNIP2212
text
Ethernet MB TCP/IP standard NIM
text
Modbus Plus
text
STBNMP2212
text
Modbus Plus standard NIM
text
Fipio
text
STBNFP2212
text
Fipio standard NIM

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: