{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What cable lengths are available for the Quantum DB9 RS-232 programming cable?

Issue

What cable length are available for the Quantum DB9 RS-232 programming cable?

Product Line

Modicon

Environment

990NAA26320

Resolution

The Quantum DB9 RS-232 programming cable is available in two lengths:
990NAA26320.....12 feet (3.66 meters)
990NAA26350.....50 feet (15.24 meters)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: