{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the difference between the XBTZ968 and the XBTZ9680 cables?

Issue

What is the difference between the XBTZ968 and the XBTZ9680 cables?

Product Line

Magelis XBT-G

Environment

XBTZ968

Resolution

Both cables have the same pinout and length. The difference between the two cables is the XBTZ9680 uses a right angle DB25 connector as opposed to a straight connector.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: