{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do the XBTG Magelis terminals come with a Compact Flash card?

Issue

Do the XBTG Magelis terminals come with a Compact Flash card?

Product Line

Magelis Terminals

Environment

XBTG

Resolution

No, the XBTG terminals do not come with a Compact Flash card. The cards will have to be purchased separately. Any Compact Flash card can be used.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: