{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the difference between a Standard SY/MAX model 300 controller and a Deluxe model 300 SY/MAX controller?

Issue

What is the difference between a Standard SY/MAX model 300 controller and a Deluxe model 300 SY/MAX controller?

Product Line

SY/MAX

Environment

8020SCP311

Resolution

A Standard SY/MAX model 300 controller performs relay ladder diagram logic, counting and timing functions. It can also perform BCD to Binary and Binary to BCD conversions, Master control relay, Synchronous shift registers and Immediate I/O update.
Deluxe SY/MAX model 300 controllers perform all the functions of a standard model and additionally offer Asynchronous shift registers, Add, subtract, Multiply Divide, Print and communications functions.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: