{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers?

Issue

What is the difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers?

Product Line

SY/MAX

Environment

8020SCP423

Resolution

The only difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers is the size of their user memory. The 8020SCP423 has 8K of RAM. The 8020SCP424 has 16K of RAM.

שניידר אלקטריק ישראל