{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the ProWORX NxT Logbook used for?

Issue
What is the ProWORX NxT Logbook used for?

Product line
ProWORX

Environment
ProWORX NxT

Resolution
The Logbook is a general purpose note holder that is attached to a database name but is not linked to any database record. It can be used as a scratch pad to remember information, as a daily journal, or a reminder pad to pass information between different shifts. You can automatically display the Logbook on entry into the network editor. This forces the next user (for example, the following shift) to review the logbook.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: