{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is RSTP?

RSTP is Rapid Spanning Tree Protocol. This protocol shortens the time required to reconfigure an OSI Layer 2 network in order to locate a new path after an existing path has failed.

Standard STP (Spanning Tree Protocol) can take up to 60 seconds to perform such a recovery. RSTP improves on that recovery time.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: