{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Load impedance range for STBACO1210 and STBACO1225 Analog Output modules.

Issue

The purpose of this resolution is to inform STB users of the load impedance range for STBACO1210 and STBACO1225 Analog Output modules.

Product Line
Advantys,STB

Resolution

The load impedance may be 0 - 500 Ohms.


Legacy KB System (APS) Data: RESL176388 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Advantys STB

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: