{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is the Modicon M340 platform rated for extended temperature ?

There is a model of M340 built for harsh environments. It offers an extended temperature range of   (-13 to 158 F)
In order to obtain this extended temperature capability the M340 part number requires an "H" suffix. For example:  BMXP342020H.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: