{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the function of the Reset button on the Modicon M340 platform power supply modules ?

The Reset button of the M340 power supply modules, when pressed, simulates a power outage and launches a cold start of the application. In addition, all modules in the rack are power cycled, the alarm relay is forced open, and the OK LED is turned off.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: