{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Mean Time Between Failure (MTBF) for the Modicon M340 CPU's?

The following table indicates the calculated MTBF for M340 CPU's. The values are in hours and years for continuous usage at 30 degrees C / 86 degrees F.

Reference number
Continuous hours @ 30 degrees C
Continuous years @ 30 degrees C
texttexttext
BMXP341000
413347
47
BMXP342010
389418
44
BMXP342020
391864
45
BMXP342030
384868
44

Legacy KB System (APS) Data: RESL186926 V1.0, Originally authored by DaSo on 07/11/2007, Last Edited by DaSo on 07/11/2007
Related ranges: Modicon M340

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: