המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
STBART0200 J, R, and S Thermocouple Range Change

Issue
The purpose of this resolution is to inform users of the Advantys STBART0200 Thermocouple/RTD module that the ranges for the J, R, & S thermocouples have been expanded to match the ranges in other Schneider offerings.


Product Line
Advantys STB
STBART0200


Environment


Resolution
STBART0200 modules with an SV 1.60 and higher have the expanded thermocouple ranges. The STBART0200 modules cannot be field upgraded.

The new ranges have been updated in the Advantys STB Analog I/O Modules Reference Guide dated 4/2007 and are as follows:

    • Image1
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות