{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Wiring Pinout Between a Momentum M1 Processor RS232 Port And an RS232/485 Converter

Issue
This Resolution describes the wiring pinout between Modbus Port 1 of a Momentum M1 processor and an RS232/485 converter unit.


Product Line
Momentum


Environment


Resolution
The following diagram shows the wiring between these two devices.





שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: