{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What causes a 'Transfer error: negative UMAS response' when using the Unity Loader to transfer a project to an M340 PLC?

Article available in these languages: Japanese

This error means that the M340 project was last Built with Control Expert (formerly Unity Pro) in Simulation Mode rather than Standard Mode. Open the M340 project with Control Expert and Rebuild the project in Standard Mode.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: