{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How long does the biometric switch keeps the storaged records without power alimentation ?

Goals and Symptoms

How long does the biometric switch keeps the storaged records without power alimentation ?

Facts and Changes

Biometric key switch
XB5S

Causes and Fixes

The records are stored in a flash memory. It is comparable to an USB key. There is no battery. It can keep the records for more than a year.


Legacy KB System (APS) Data: RESL197914 V1.0, Originally authored by LaBe on 02/27/2009, Last Edited by LaBe on 02/27/2009
Related ranges: Harmony XB5

שניידר אלקטריק ישראל