{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I setup Vijeo Citect V7.0 for redundant LAN?

Goals and Symptoms

The purpose of this resolution is to provide a solution for LAN redundancy with Vijeo Citect V7.0

Causes and Fixes

This requires two NIC cards in the Vijeo Citect server PC. It is recommended to run the ethernet cable to a different path (conduit) to another ethernet switch. So that in the event of a link or ethernet switch failure, the other path may still provide data to the Vijeo Citect I/O Server.Citect Project Editor - Redundant LAN

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: