{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
TSXETY4103 Exec Version 5.4 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the TSXETY4103 firmware versions 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9, and 4.8.


Product Line
Premium
TSXETY4103


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.

  • UPDATE 1/4/13:
    Release of version 5.4
  • UPDATE 6/28/12:
    Release of version 5.2
  • UPDATE 12/15/11:
    Release of version 5.1
  • UPDATE 5/18/11:
    Release of version 5.0
  • UPDATE 12/22/10:
    Release of version 4.9
  • UPDATE 6/16/10:
    Release Notes section version 4.8
    A correction was made to Customer Action in the title: A random ETY reboot results in the Error Log recording an error 921,
Attachments
ETY4103 Exec v5.4 Release Notes.pdf


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PremiumETYPort_v5.4_Release_Notes.pdf [76.4 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: