{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
BMXNOC0401 Firmware Version 2.03 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the BMXNOC0401 firmware version 2.03.

The attached document describes the Issues, Results, and Customer Actions of the changes to firmware  version 2.03, 2.02, 2.01, and 1.02.


Product Line
M340
BMXNOC0401


Environment


Resolution
Refer to the attached document for the complete details.

Attachments
NOC0401 Exec v2.03 Release Notes.zip

  • Updated 1/11/13
    Release of version 2.03 (New Format)
  • Updated 1/11/13
    Release of version 2.02
  • Created 2/15/12
    Release of version 1.02

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
BMXNOC0401_V2.03_Release_Notes.pdf [9.28 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: