{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the replacement for the Twido TWDDRA16RT 16-point Discrete Output Expansion Module?

Issue:
What is the replacement for the TWDDRA16RT?

Product line:
Twido, OTB, TWD, TM2

Cause:
Product obsolescence.

Resolution:
The replacement is the Twido TM2DRA16RT 16-point Discrete Output Expansion Module. The Twido is obsolete and has been replaced with the M221 and now the TM2DRA16RT modules are also obsolete and that is now replaces with the TM3DQ16R. This will not work with the Twido's or the OTB"s.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: