המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the replacement for the Magelis XBTF011110 HMI?

Issue
Replacement part number

Product Line
Magelis

Resolution
The recommended replacement is the Magelis HMIGK2310 HMI. The software needed to program this terminal is Vijeo Designer. The application in the XBTF011110 is not compatible with the HMIGKxxxx terminals. You would need to recreate the application in Vijeo Designer.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות