{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What cables are available to be used with the BMXDDI1602 or the BMXDDO1602 ?

There is one type of cable, available in three lengths.
One 20-way terminal block on one end and flying leads on the other end.
BMXFTW301 - 3 meter
BMXFTW501 - 5 meter
BMXFTW1001 - 10 meter



Related ranges: Modicon M340

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: