{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What could cause my Quantum 140CPU67160 to come up as 'NO CONFIG' after a power cycle?

One possible cause is that the PLC is using a PCMCIA card in slot 1 that has a bad battery. A bad battery is indicated by PCM1 with the number flashing on the LCD display. In PLC logic, %S67 (PCMCIABAT0) can be monitored.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: