{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the TSXETG100 be reset to factory default?

No. If you need to find the IP address, you can use a utility such as Wireshark (www.wireshark.org) to get a network trace while the TSXETG100 is rebooting or resetting. You could also connect to the RS232 serial port using HyperTerminal and assign it a new address.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: