{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can I find the serial number of a CM2000 by reading registers?

Issue
Finding the serial number of a CM2000

Product Line
CM2000

Environment
Serial Number

Resolution
The CM2000 serial number can be found by reading register 2096 and 2097. Use the following formula to find the serial number. If register 2096 is negative then the Serial Number = (reg.2097 x 2^16)+(reg.2096 + 2^16). If register 2096 is positive Serial Number = (reg.2097 x 2^16)+(reg.2096)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: