{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the control power requirements for the Enercept Network Adapter (ENA)?

Issue
What are the control power requirements for the ENA?

Product Line
Enercept Meter, ENA

Cause
User would like to know control power range for ENA

Environment
Installing ENA

Resolution
The control power requirements for the ENA (Enercept Network Adapter) are as follows: 9-30Vdc or 12-24Vac ; not including power factor, 1.5W max, 125mA max @12Vdc, 65mA max @24Vdc.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: