{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ION7300 Series Obsolescence (obsolete) End of Commercialization

Article available in these languages: Spanish

Issue
ION 73xx series Obsolescence (obsolete) End of Commercialization

Product Line
ION7300
ION7330
ION7350

Cause
Customer wants to order the ION73xx series meter but is it available for sale?

Environment
End of commercialization and recommended replacement

Resolution
The end of commercialization date is January 31, 2016, with a last time buy date is January 8, 2016, subject to product availability.

NOTE: The direct replacement for the ION 7330 and ION 7350 meters is the PM8000 series meter (Part Number: METSEPM8240).

The ION73xx will continue to be repaired until December 2017 as parts allow.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: