{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Prisma Plus door glass thickness?

IP30: 3mm
IP55: 4mm


Legacy KB System (APS) Data: RESL183839 V2.0, Originally authored by SeOs on 04/25/2007, Last Edited by GwPo on 06/25/2010
Related ranges: Prisma Plus

שניידר אלקטריק ישראל