{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to set the system type of an Enercept Meter

Product Line
Enercept Meter

Environment
Voltage Mode Setup

Resolution
The factory default for the meter is a system type 40, but the following options are valid:

20 = Single Phase, 2 Wire
21 = Single Phase, 3 Wire
30 = Three Phase Delta
40 = Three Phase Wye

Write one of these values to the Single Holding Register 36.

Reference the video in FA180037 for information on how to write to registers.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: