{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can we use OKKEN for tropical conditions? What is necessary to add to standard specification in this case for configuration with drawers?

It's not necessary to add something. Just use standard Okken.
But regarding circuit-breakers, apparatus... you have to use spécial devices for tropical atmosphère.
If there is damp, humidity, we suggest to use IP54 cubicle.


Legacy KB System (APS) Data: RESL188506 V2.0, Originally authored by PhBr on 10/17/2007, Last Edited by GwPo on 07/23/2010
Related ranges: Okken

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: