{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does Service Update 1 Need To Be Run Before Service Update 2 On SER Version 7.1?

No. The fixes made in Service Update 1 were rolled into Service Update 2 along with additional modifications. The user only need run Service Update 2 after the initial SER 7.1 install.


Legacy KB System (APS) Data: RESL198183 V1.0, Originally authored by AnVa on 04/01/2009, Last Edited by AnVa on 04/01/2009
Related ranges: Sequence of Events Recorder (SER)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: