{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Modem initialization string for the ION7650 and ION7550?

Issue
Modem initialization string for the ION7550/7650

Product Line
ION7550
ION7650

Environment
Communication Protocols

Resolution
The modem initialization string for the ION7650 and the ION7550 is 'AT&F' (without the quotes).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: