{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Dielectric Withstand Voltage of the ION6200 Communications Port?

The maximum voltage that can be applied to the RS-485 communications port in the ION6200 is 7.5 Volts

Date Created: December 2, 2009
Last Revised: December 28, 2009
Public
Original Author: RU
All content © 1992-2009 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL200824 V1.0, Originally authored by MiNe on 12/29/2009, Last Edited by MiNe on 12/29/2009
Related ranges: ION6200

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: