{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the input impedance of IRIG-B port of the ION8800 meter?

It is 2 M ohms.


Legacy KB System (APS) Data: RESL200950 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 01/08/2010, Last Edited by KBAdPM on 01/08/2010
Related ranges: ION8800

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: