{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the VLT Ref 16060 (analogue voltmeter) be used on DC voltages?

Goals and Symptoms

Can the VLT Ref 16060 (analog voltmeter) be used on DC voltages.

Causes and Fixes

This VLT ref 16060 is usable for AC voltages only within the range of 50-60 Hz. You cannot use it on DC voltages.


Legacy KB System (APS) Data: RESL201042 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 01/20/2010, Last Edited by KBAdPM on 01/20/2010
Related ranges: Analog Amp - voltmeters

שניידר אלקטריק ישראל