{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Management Information Base (MIB): this file is needed for using your meter with the Simple Network Management Protocol (SNMP).

This is the MIB file needed for using your meter with the Simple Network Management Protocol (SNMP). For more information, please see the meter User Guide.

Note: Only for use with ION 7650 V350 Firmware and up.

ion7x50schneiderMIB.exe

PUBLICATION NOTE: This document is published here under the FAQ document type because it is much easier and faster to make the document available on the appropriate powerlogic knowledgebase portals using the APS software tool than by using the strictly more appropriate (but generally more time-consuming) Schneider EDMS publication tool.

Legacy KB System (APS) Data: RESL205113 V1.0, Originally authored by ViWa on 04/16/2011, Last Edited by ViWa on 04/16/2011
Related ranges: ION7500/ION7600

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: