{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Which meters can ION Setup extract DGD log information from?

Issue
Retrieving DGD logs from ION meters when troubleshooting issues.

Product
ION Setup, ION6200, ION7300, ION7330, ION7350, ION7400, ION7500, ION7550, ION7600, ION7650, ION7700, ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650, PM8000

Environment
ION Setup

Resolution
ION Setup can extract DGD logs from  ION7400, ION7500, ION7550, ION7600, ION7650, ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650, PM8000 meters.
It cannot extract DGD logs from ION6200, ION7300, ION7330, ION7350, ION7700 meters.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: