המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I add ION8650 Support in ION Enterprise 6 ?

Issue
ION 6 does not include an ION8650 driver natively, user wishes to add the native driver to the ION Enterprise system. 

Product Line
ION Enterprise 6

Environment
Driver Install

Cause
ION8650 came out after ION Enterprise 6 and was not part of the software during release. 

Resolution
In order to add ION8650 support in ION Enterprise 6 you will need to run the linked ION8650 device updater on the primary ION Enterprise 6 server.
You can download the device updater from the global Schneider Electric Website.