{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the correct order to upgrade the exec in the Quantum Unity processor 140CPU651x0?

1. Processor Operating Systems are upward compatible: updating a processor with a higher Operating System version is always allowed

2. It is recommended to always upgrade the OS version of a processor with the latest available version

3. It is recommended that the Copro version is associated with the OS version indicated in the QUANTUM - Launch History tables (mandatory for HotStandby Systems)

4. It is mandatory to upgrade the Ethernet Coprocessor before the Processor OS

5. It is not recommended to downgrade the OS of a Processor


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: