{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do redundant Modbus Plus cabling networks transmit and receive data on both cable A and B?

No. Although it is true that information is transmitted out on both cable A & B the receiving device will only listen to the information of the cable that gets there first. if the first transmission contains errors it will be ignored and the second cable will be used.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: